This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:在接收器侧使用 TUSB212时的眼图问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861660/tusb212-the-issue-of-eye-diagram-at-using-tusb212-to-receiver-side

器件型号:TUSB212

您好专家、

我的客户在将 TUSB212用于接收器侧时遇到眼图问题。

您能告诉我这个问题的原因和建议吗?

请参考以下眼图。 当它们将 TUSB212用于 接收器侧时、会发生此问题。

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我相信您看到的是由增加使用的 C 至 A 和 C 至 B 适配器引起的信号反射。 这也可能受到电缆阻抗曲线的影响。 在 NG 案例中、您是否尝试过较短或不同型号的电缆? NG 案例中使用的设置是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴顿-圣、

    感谢您的支持!

    客户将使用 A-B 电缆进行检查。 请等待更新。

    其他信息

    -NG 情况下的单个波形。 在本例中为眼图。

    请参考此波形、您是否还可以检查信号反射?

    如果您认为原因是信号反射、请告诉我如何判断?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴顿-圣、

    使用 A-B 电缆从客户评估更新。

    遗憾的是、使用 A-B 电缆时没有改进。 它们是否需要特殊的 EVM 设置来在 接收器侧使用?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton-San、

    请给我建议。

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、  

    在发布的波形中、似乎未启用转接驱动器。 请确保两个器件都获得了正确的 Vcc。 您能否在测试期间测量 CD 和 ENA_HS? 信号反射也是由传输介质阻抗的变化引起的、反射与阻抗的变化成正比。 这些变化可能是由适配器、连接器、甚至是电缆本身内部引起的。 大反射通常表现为单个沿、该沿穿过眼罩和/或与 DP/DM 波形测试数据包成比例的 EOP/IDLE。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。