This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:TUSB213级联上的问题

Guru**** 1930900 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB213
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863936/tusb213-problem-on-cascade-of-tusb213

器件型号:TUSB213

我有一个项目来支持 USB OTG 设备的长线迹。我在 CPU 附近放置一个 TUSB213、在连接器附近放置另一个 TUSB213、在这种情况下、电平(直流和交流升压)更好。 我必须同时使用 CPU 的主机和从机模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看到的具体故障是什么? 从 CPU 到连接器的总布线长度是多少? 您的 TUSB213位于迹线的哪个位置? TUSB213是双向的、CPU 模式不应影响 TUSB213的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。