This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:针对 HDMI 2.0的 ESD 建议

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06, ESD224, TPD4E02B04, ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864520/tpd4e05u06-esd-recommendation-for-hdmi-2-0

器件型号:TPD4E05U06
主题中讨论的其他器件: ESD224TPD4E02B04ESD204

ESD 团队、

我们推荐用于 HDMI 2.0的 ESD 保护器件是什么?  TPD4E05U06的数据表显示了使用的4通道器件和1通道器件。

产品选择器中也有其他器件、其中一些器件的电容较低。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有多个器件可用于 HDMI 2.0。

    TPD4E05U06 (5V 工作电压)、TPD4E02B04 (超低电容)、ESD204 (低钳位电压)、ESD224 (超低钳位电压、但不会流经)