This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:为 VBUS 线路选择 ESD 保护时需要哪些参数?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS0500, TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865162/tvs0500-which-parameters-are-needed-to-select-a-esd-protection-for-vbus-line

器件型号:TVS0500
主题中讨论的其他器件: TPD1E10B06

您好!

我已搜索 ESD 保护二极管并找到快速列表 http://www.ti.com/interface/circuit-protection/esd-protection-and-tvs-surge-diodes/esd-by-interface.html

在列表中 、建议将 TVS0500用于 VBUS 5V。

上次、我没有为 VBUS 线路使用特定的 ESD 二极管(如 TVS0500)。 器件是 TPD1E10B06。

请帮助我指定哪些参数对于决定适合 VBUS 的 ESD 二极管很重要。

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提供了 ESD 培训

    这将取决于您需要多少保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我以前看过这门课程。 它提到了工作电压、击穿电压、IEC 61000-4-2额定值、钳位电压、寄生电容。

    根据这些参数 、TPD1E10B06 (通用 ESD)和 TVS0500 (VBUS ESD)均正常。

    我从 特定的 VBUS 保护 ESD 而不是 正常的 ESD 中获得了什么优势?

    请帮助我澄清这一点。

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于平缓钳位 TVS 器件之间的差异、我们还提供了相关培训。