This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232:ESD 保护

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C3232, SN65C3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862613/sn65c3232-esd-protection

器件型号:SN65C3232

您好!

我有一个采用 SN65C3232的设计、我担心 ESD 保护。 此设计中没有外部 ESD 保护。 我有两个问题:

  1. SN65C3232的数据表显示、使用人体放电模型(HBM)时的电压为±15kV。 避免外部 ESD 保护是否足够?
  2. 器件 SN65C3232E 似乎具有更多的 ESD 保护。 是否可以根据 ESD 事件改进我的设计、改为 SN65C3232E?

BR、

迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    在不了解应用的更多信息的情况下、很难说出需要多少 ESD 保护。  不过、这无疑是一个有效的问题、因为 ESD 可以通过系统上暴露的连接器端口与 RS-232收发器耦合。  一般而言、HBM ESD 保护适用于在处理产品时防止损坏。  IEC ESD 适用于在恶劣/嘈杂环境中运行的产品、并可用于防止接触阻抗较低的放电(例如操作员握住导电工具)。

    是的、您可以使用外部 TVS 保护二极管或将 SN65C3232替换为 SN65C3232E 来增强设计的 ESD 抗扰度。  我通常会推荐这种方法。  保护过多优于保护不足(以及风险现场故障)。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。

    我将  在没有外部 tvs 的情况下更改为 SN65C3232E、因为我没有空间、此时 PCB 已投入生产。 最终环境不是更恶劣/更嘈杂的环境、它是一个只用于维修的内部连接器、因此 ESD 保护必须适合最终手动 DB9电缆连接和断开。

    BR、Diego。