请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ONET4201LD 你(们)好
我需要一个高脉冲功率输出激光二极管驱动器 IC。
ONET4201LD 电流过低。
我想在10ns 脉冲中驱动500mA 至1A 的激光二极管。
您能建议一些令人不安的 IC 或方法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我需要一个高脉冲功率输出激光二极管驱动器 IC。
您能建议一些令人不安的 IC 或方法吗?