This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:数据通信时、ACK 指示灯闪烁

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863847/dp83822i-ack-lights-flashing-when-data-communication

器件型号:DP83822I

大家好、

关于 DP83822I、我想问我是否可以在正常数据通信期间将链路配置为常亮、而 ACK 配置为闪烁? 以及如何实现?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    LED_0和 LED_1可通过自举进行配置、如"表13所示。 LED 配置"。 此外 、也可以通过寄存器配置来配置 LED_0、LED_1 (GPIO1)、COL (GPIO2)和 RX_D3 (GPIO3)。 '使用 LED 配置寄存器(LEDCFG1、寄存器0x0460)和多 LED 控制寄存器(MLEDCR、寄存器0x0025)来选择 LED 配置模式。'

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    我在模式1和2的表13中看到、

    "良好链接打开

    针对 TX/RX 活动闪烁"

    但是、在该模式下、关断意味着什么?

    我能否同时选择一种模式:"On for Good Link";"闪烁 for TX/RX Activity";"Off for no link"?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    "On for Good Link Blink for TX/RX Activity"包括 Off for Not "Good Link"。 模式1和模式2均满足您的要求。

    谢谢、

    Vibhu