我在22英寸 x 26英寸的超大型电路板上设计了该器件
电路板上有多个 USB 3.1第2代电源、它们与连接器所在电路板边缘的距离不同。 每个器件都有一个 TUSB1002、有助于驱动长迹线。
更靠近电路板边缘的位置不工作、更远的位置不工作。
为了确定 TUSB1002的适当均衡设置、我创建了一个分线板、以便将信号源带入电路板、测试 S 参数并创建眼图
为了表征电路(PCB 布线+ TUSB1002 +连接器)的特性、我使用的是 PNA:Keithley N5222B。
问题:当 TUSB 在电路中且由 PNA 刺激时、TUSB1002的输出端没有信号(电源开启、输入 EN 引脚悬空)。 当我从电路中移除 TUSB1002并将其绕过时、我会得到信号、这证明我的电缆/连接/布线正常
问题1:使用 PNA 表征 TUSB 是否存在问题?
问题2:TI 如何在数据表中生成 SDD21图? 您能否与我分享一下用于表征的仪器?