This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:ESD 额定值

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865154/tcan1051h-esd-ratings

器件型号:TCAN1051H
主题中讨论的其他器件: 冲击

您好!

请告诉我 ESD 额定值。
CANH 和 CANL 之间是否存在 ESD 额定值规格?
我应该检查“所有端子”吗?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    根据 JEDEC 标准22测试方法以及 IEC 61000-4-2 ESD 和 EFT 测试标准、在数据表第7.2节规定的级别对 TCAN1051H 进行了测试。 这些模型涵盖了各种应力模型、用于评估器件中包含的保护器件。 您是否对任何特定测试有疑问? 有关 ESD 和 ESD 测试的一般信息、请参阅 以下应用手册 、其中简要概述了该主题。

    两个总线引脚 CANH 和 CANL 之间没有专门的 ESD 额定值。 测试标准规定 ESD 冲击与器件的 GND 相关、以确保一致性。 实际上、CANH 或 CANL 的电压电势将远小于 ESD 冲击的电压电势。 这意味着 CANH 和 CANL 之间的额定值很可能非常接近以接地为基准的给定规格。  

    "所有引脚"是指所有非总线引脚 CANH 和 CANL 的引脚。 由于这些总线引脚是唯一在正常运行期间最容易受到 ESD 和 EFT 事件影响的条件下暴露的引脚、因此它们具有额外的保护。 在查找引脚 TXD、RXD、Vcc、S 和 Vio 的 ESD 额定值时、请参阅"所有引脚"规格。

    希望这些信息能有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric