This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1113:关于波特率

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865009/tiol1113-about-baud-rate

器件型号:TIOL1113
主题中讨论的其他器件:MSP430F6726A

您好!

为了符合 COM3标准、需要多少波特率的 MCU 通信 UART?

MCU 为 MSP430F6726A、假定 BRCLK = 8MHz。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与 COM1、COM2和 COM3相关的 IO-Link 有3种定义的通信速率。  COM1是最慢的速率,所有应用程序都应至少支持该速率。  应用程序可能支持 COM1和 COM2、但不支持 COM3。  如果应用程序将支持 COM3的最高速度、则它还应同时支持 COM1和 COM2速率。  与三个 COM 速率相关的数据速率如下:

    COM1 = 4.8kbps

    COM2 = 38.4kbps

    COM3 = 230.4kbps

    此致、

    Jonathan