This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:VCC 上升时间

Guru**** 2813915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862819/tca9545a-vcc-rising-time

器件型号:TCA9545A

您好专家、

我的客户对 Vcc 上升时间有疑问。 (VCCRT 建议:0.1至100ms)

其系统 Vcc 上升时间约为3us。 如果 Vcc 上升时间短于数据表建议、您如何考虑问题?

此外 、它们应该如何测量上升时间? (例如、从10%Vcc 到90%Vcc 的时间)  

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muk、

    客户能否在加电后切换器件的 RESET 引脚?

    10%到90%是一种不错的测量方法。

    我们对上升时间的担忧违反了我们的建议、这可能是因为不良 POR 导致器件的状态机在未知状态下启动。 将 SCL 引脚切换8次可以解决此问题、但不能100%保证。 切换复位应解决此问题、否则需要进行适当的重启。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San

    我的客户 希望准确确认 切换 SCL 引脚8次。

    1. Vcc 上电 和开始 SCL 切换之间需要多长时间?

    2.切换频率为400kHz 是否正常?

    3.   完成 SCL 切换 和器件访问之间需要多长时间? (TREC?)

    >客户是否可以在加电后切换设备的 RESET 引脚?

    否、它们没有用于 Vcc 和复位引脚的分离信号。  (RESET 引脚上拉至 Vcc)

    它们是否可以对复位引脚 信号使用延迟控制、如下所示?

    如果是、它们需要 Vcc 上电和复位阈值之间的时间多久?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    对于其他问题、您有什么意见吗?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Yusuke Mukuno"]

    您好、Bobbi-San

    我的客户 希望准确确认 切换 SCL 引脚8次。

    1. Vcc 上电 和开始 SCL 切换之间需要多长时间?

    我希望器件上电后、复位被拉至高电平(高于 Vcc 的70%)、然后您应该等待几微秒。

    2.切换频率为400kHz 是否正常?

    是的、这应该可以。

    3.   完成 SCL 切换 和器件访问之间需要多长时间? (TREC?)

    TREC 应首先发生。 在开始时钟切换之前、需要将复位拉至高电平。

    >客户是否可以在加电后切换设备的 RESET 引脚?

    否、它们没有用于 Vcc 和复位引脚的分离信号。  (RESET 引脚上拉至 Vcc)

    它们是否可以对复位引脚 信号使用延迟控制、如下所示?

    您可以执行此操作、但这意味着您必须等待更长时间、直到 RESET 引脚达到 Vcc 的70%、然后才能切换时钟引脚。

    如果是、它们需要 Vcc 上电和复位阈值之间的时间多久?

    谢谢

    穆克

    [/报价]