This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:EN 引脚是否可以保持断开状态?

Guru**** 2534270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865113/tca9803-can-be-en-pin-left-to-open

器件型号:TCA9803

各位专家:

假定 EN 引脚用于以下用例。

9.3.4高电平有效中继器使能输入 TCA980x 具有高电平有效使能(EN)输入以及 VCCA 的内部上拉电阻、允许用户选择何时激活中继器。 这可用于在上电复位时隔离运行不正常的从器件。 只有当全局总线和中继器端口处于空闲状态时、EN 输入才必须更改状态、以防止系统或通信故障。

如果系统不关心"上电复位时从属设备运行不正常"。 ,EN 引脚是否可以保持开路?

我们不希望从 MCU 控制 EN 引脚。

此致、

Uchikoshi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    由于使能引脚通过内部上拉电阻器连接到 VccA、因此您可以使使使使能引脚悬空。

    谢谢、

    -Bobby