This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT390:热性能信息

Guru**** 2927930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863433/sn65lvdt390-thermal-information

器件型号:SN65LVDT390

团队好、我希望您能帮助我们为客户填写这些信息。

Theta JB、Theta JC (顶部)、Theta JC (底部)、Theta Ja、Reliability Tj Max、 "运行 Tj 最大值"、"绝对 Tj 最大值"

非常感谢

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们将提交此信息请求、并尽快回复您。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    ΘJA = 76.7

    ΘJC (顶部)= 36.1

    ΘJB = 34.9

    ψJT = 6.2

    ψJB = 34.7

    ΘJC Ω(底部)= n/a

    Tj 没有任何规格、但您可以使用 Tjmax= TAmax +(PD x θJA)估算最高结温

    其中 TA 是自然通风条件下的工作温度、PD 是功率耗散。

    此致、

    I.K.