This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:问题

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865010/tusb8043a-question

器件型号:TUSB8043A

各位专家、您好!

我有一个问题如下。 您会回答这些问题吗?
1.我的客户将使用下游端口(USB_SSTXP/N_DN3/4、 USB_SSRXP/N_DN3/4)的 SS_PORT 3&4、他将不使用 SS_PORT 1&2。 客户是否需要更改某些寄存器设置? 还是不需要更改寄存器设置?

2.关于引脚45、如果该引脚通过 PD 电阻器连接到 GND、TUSB8043A 将配置自动模式(自动检测 DCP、ACP 和 Galaxy 充电)、对吧? 如果该引脚通过 PD 电阻器连接到 VDD、TUSB8043A 如何配置? 自动模式是否已禁用?

3.关于引脚40,您是否会解释“完全电源管理”? 如果该引脚通过 PD 电阻器连接到 VDD、TUSB8043A 下游端口将无法为器件充电?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    1: 已用[3:0]寄存器设置应更改以反映正在使用的端口。 这样 TUSB8043A 就可以向主机正确报告其功能。  

    2.正确。 如果将引脚45拉至 Vdd、则禁用自动模式。 如果禁用了自动模式、则使用 DCP 模式。 请阅读 数据表的第8.3.1节"电池充电特性"。

    全面 的电源管理功能是能够使用 PWRCTL[4:1]/Baten [4:1]控制 TUSB8043A 下行端口的电源。 如果该引脚上拉至 Vdd、则 TUSB8043A 无法控制 Vbus 电源开关、因此无法控制充电。