This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:如何设置未使用的引脚

Guru**** 2864270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864955/tca9554-how-to-setting-for-unused-pin

器件型号:TCA9554

你(们)好  

我的设计是 i2c 至4位、

对于其他4个未使用的引脚、我应该怎么做

下拉? 或寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry、

    所有 P 引脚都具有内部100kOhm 上拉电阻器、以防止其悬空。 未使用的引脚可保持悬空或通过外部上拉电阻(如果意外配置为输出低电平、则需要保护电阻器)连接到 Vcc。 寄存器可保留为低功耗泄漏的输入或设置为输出高电平、以避免噪声导致 nINT 干扰。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric