This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:具有 PCIe 第4代合规性测试失败的 DS160PR410 EQ 设置

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864094/ds160pr410-ds160pr410-eq-setting-with-pcie-gen-4-compliance-test-fail

器件型号:DS160PR410

我们设计使用2个 IC、一个用于 TX 信号(DS160PR410 IC 01)、另一个用于 RX (DS160PR410 IC 02)。

我们测试 PCIe 第4代失败、包括以下项目

TX 预置9.  

PLL_BW

l0_EqRx_16GTps_Comp_2.11.2

L0_EqTx_16GTps_Comp_2.4.2

基于 TI FAE 的回复

1. VOD 设置为 L3、TX (IC 01) 和 RX (IC 02)均为 TX、这用于改进 EqRx 故障项。

2. EqTx 故障项改进、 建议将 TX (IC 01) EQ 从索引2更改为索引10。

3. PLL 故障项改进、建议将 EQ 更改为索引0或1

PLL 和 Tx 预置9有问题

关于 PLL:如果我们需要通过 EqTx ,那么设置  TX (IC 01) 将更改为索引10。 如何设置为索引0或1。

2. 您的 PLL 和 EqTx 故障问题是不同解决方案所需的。

我们是否可以只将 RX (IC 02)更改为索引0或1、以及

3. Tx preset9 故障项目如何改进。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    1. TX 预置9问题:  在此测试中、您的器件 PCIe TX 发送预设为9的信号。  该信号通过 DS160PR410。  是该 IC 01还是 IC 02?  接收预设9的 DS160PR410应设置 VOD = 3。

     PLL_BW 问题: 在本测试中、您的器件 PCIe TX 频率响应被测试为馈送到器件的参考时钟中的(正弦)抖动的函数。  PCIe TX 向可测量频率响应的仪器发送具有附加抖动的信号。  该信号还会通过 DS160PR410。  是该 IC 01还是 IC 02?  PCIe TX 和接受测试的 DS160PR410 RX 之间的通道损耗是多少?  通常情况下、没有太多损耗、因此建议将其设置为索引0或1。  如果存在明显的通道损耗、则 DS160PR410 RX 上的 EQ 增益可能会增加。

    3. l0_EqRx_16GTps_Comp_2.11.2: 在此测试中,BERT 发生器发送 P6信号,您的设备 RX 接收该信号并将其环回 TX,然后将其转发到 BERT 校验器。  该信号还通过两 个 DS160PR410器件。   发生器(P6源)和 测试中的第一个 DS160PR410 RX 之间的通道损耗是多少?  您的器件 TX 和  测试中的第二个 DS160PR410 RX 之间的通道损耗是多少?

    Regads、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Davor

    我们的产品是 AIC 器件

    1.关于 TX 预设9我们重试调整 VOD = L3、IC 01和 IC 02、仍然无法通过此项、但非常接近所需的最小值。 我尝试在 IC 02 (器件 RX)上设置 L0和 L1已通过。

    2. PLL_BW 问题我们尝试 将 EQ 调整为  IC 02 (器件 RX)上的索引0和索引1、通过索引0 、索引1失败

    关于 L0_EqRx_16GTps_Comp_2.11.2、我们尝试将 EQ 调整为 IC 01 (器件 TX)上的索引10、

    我们需要知道 PLL_BW

    由于该测试、我们可以通过 IS 的图形 P7、但常规测试 使用 P4

    您是否可以为我们提供 P0~P10规格和差异点。

    您能否提供 PCIe SIG 测试 PLL BW、测试 P0-P10模式的官方文档、只要通过其中一个测试即可。

    非常感谢。