Other Parts Discussed in Thread: DP83640
您好!
这是 Zihao、最近我处理了连接到 CPU 板的两个不同端口的问题、一个是可从 PC 找到的光纤以太网、另一个是 发生故障的以太网端口。
在过去的几天里、我记录了这两个不同电路板的 MDIO 和 MDC 图形、发现器件地址和寄存器数据的数据不同、如下所示、
以太网端口:1 01 10 00000 00001 10 0111 1000 0000 1001 1
光纤端口 :1 01 10 00001 00001 10 0111 1000 1100 1101 1
从数据来看、光纤似乎处于正确的状况、但事实并非如此。
现在、我尝试测试来自 DP83640的其他引脚的数据、即 TX_EN、TXD_0、TXD_1、RXD_1、 RXD_0、RX_ER。 但不幸的是,我从他们那里没有得到任何东西。
我想知道有一些方法可以与 DP83640通信、因此我可以记录来自上述引脚的数据。
请帮帮我。
齐豪