This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25810在过流情况下的行为

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864747/tps25810-tps25810-behavior-in-over-current-condition

器件型号:TPS25810

您好!

TPS25810的内部短路电流限制为1.7A。 我的电路希望将电流限制在700mA。 我计划使用以下方案。

我的问题是:当 TPS25810 DFP 控制器的输入电压开始在过流事件中下降、然后又再次返回时、它的行为是什么?

它对通信有什么影响吗?

是否最好在 TPS25810和 Type-C 连接器之间而非以下方案之间进行负载开关?

此致、

Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    使用负载开关时、TPS25810绝不应进入过流状态。 在过流事件期间、TPS25810将 FAULT 置为有效。 TPS25810将使用内部限流稳压器将输出电流限制为电流限制、输出电压由 IO (短路电流限制) x RLOAD 决定。 过载情况有两种情况:

    • 首先施加输入电压、使能为真、并存在短路(IOUT > IO)
      • 相对于接地、输出电压保持在零电位附近、并且 TPS25810将输出电流斜升至 IO。 TPS25810将限制流向 IO 的电流、直到过载情况被移除或器件开始热循环。
    • 该器件已启用并完全导通、并且会发生过载
      • 器件响应因过载电平、输入电路和应用速率的不同而异、这两种情况在简单稳定至 IO 或关断以及受控返回 IO 之间存在差异。 TPS25810将限制流向 IO 的电流、直到过载情况被移除或器件开始热循环。  

    如果过载情况存在足够长的时间来激活热限制、器件将进行热循环。 数据表中介绍了热关断的详细信息:

    您应该将负载开关放置在直流/直流转换器和 TPS25810之间、正如您在图纸中所做的那样。

    谢谢、

    Emma