This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:隔离+电压转换功能

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864829/tca9517-isolation-voltage-translate-function

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: ISO1540

您好、先生、

我的客户计划按如下方式设计拓扑。

MB >>提升板(第1个 TCA9517 3V3 AUX 输入、3V3 AUX 输出)>>存储 BD (第2个 TCA9517 3V3 AUX 输入、3V3输出) >>终端设备。

我们已经知道、如果器件的 B 侧被连接、TCA9517不能串联。

如果 B 侧到 A 侧或 A 侧到 A 侧、则可以使用、而不是 B 到 B

那么 、我想知道我们是否将第一个 TCA9517替换为 ISO1540、它是否可行?

MB >>提升板(ISO1540以保护任何泄漏、3V3 AUX 输入、3V3 AUX 输出)>>存储 BD (第二个 TCA9517、3V3 AUX 输入、3V3输出) >>终端设备。

或者我需要注意的任何副作用吗? 请提供建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

    ISO1540的第1侧与 TCA9517的 B 侧相似(该侧具有静态电压偏移)。 因此、1侧无法连接到 TCA9517的 B 侧。

    另请注意 ISO1540第1侧的电压电平、并确保该侧的主器件/从器件可以接受电压电平。

    -Bobby