This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:此芯片在上电后可以#39;t 工作。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862560/tca9548a-this-chip-can-t-work-after-power-on

器件型号:TCA9548A

您好!

  我在用于 I2C 扩展的电路中使用 TCA9548A。  上电后无法正常工作。 我无法通过 i2cdetect 工具读取它的地址。

问题是什么?如何解决。 下图是电路上的 sch。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Megan、

    当您尝试与 TCA9548A 器件通信时、您能否获得 SDA/SCL 的范围?

    通常、当我们看到这个问题时、问题是"i2cdetect 工具"使用每个地址的 I2C 读取。 我们的器件需要对其地址进行 i2c 写入(并设置要写入的寄存器)、然后器件才能确认 I2C 读取。

    您可以通过让处理器对器件执行 I2C 写入来检查这是否是问题、并查看它是否确认了其地址(使用 o 范围)。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

        感谢你的答复。  根据您的说法, 您的意思是,如果我想通过 i2cdetect 读取9548A 的地址,我需要先对其进行写入?

     我可以使用什么仪器?   

      我还有另一个问题要问。 我 的设计中9548A 的作用是什么?  根据数据表、它是0x70、但我发现有人使用0xE0、哪一个

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 我可以使用什么仪器? "

    我不确定、因为我没有/没有使用 Linux 来控制9548A。 我们针对这些 I2C 器件的支持论坛更倾向于模拟领域、而不是数字/代码级支持。

    " 我的设计中9548A 的作用是什么?  根据数据表、它是0x70、但我发现有人使用0xE0、哪一个"

    I2C 地址为7位。 因此、大于0x7Fh 的任何内容都不是真正的 I2C 地址。 我假设您刚才讨论的是在开始条件之后发送的8位字节、在这种情况下、您会看到0xE0h、它包含 I2C 地址0x70h 加上第8位为0、表示在 I2C 中写入。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

      感谢您的回复。 您是否有有关此芯片运行的示例代码?  

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有太多用于 I2C 开关的代码、但下面是我写了一小部分代码(这不适用于 Linux):

    Wire.beginTransmission(deviceAddress);     //为您发送设备地址,此地址为0x70h
    Wire.write (0x24h);                       //启用通道1和通道6
    wire.endTransmission ();

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我还有另外一个问题。 如果要 启用所有通道,如何选择通道和主 I2C 总线的 I2C 上拉电阻器?

    可能我没有使用所有频道,例如 ,4-7个频道没有使用。  这些通道是否必须通过上拉电阻器连接到 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该根据 SCL 最大频率和预期总线电容选择上拉电阻器。 对于每个次级通道、针对该通道上的预期电容计算每个通道上的上拉电阻器。

    本应用手册讨论了如何选择上拉电阻器:

    http://www.ti.com/lit/SLVA689

    "例如 、不使用4-7个通道。  这些通道是否必须通过上拉电阻器连接到 VCC?"

    嗯、从技术上讲、如果通道从未使用过、则不必再使用、但如果不小心启用了通道、您最终会看到一些额外的泄漏电流(对于电池供电设备而言很重要)。 我通常建议使用上拉电阻器,但从技术上讲,如果您没有上拉电阻器,则器件仍可正常工作。

    -Bobby