This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:第3代去加重功能

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864427/ds80pci102-de-emphasis-for-gen-3

器件型号:DS80PCI102

在引脚控制模式数据表的第8.4.1节中、您能否提供更多详细信息来说明在强制 执行到第3代时(将20k 连接到 GND)移除去加重的原因、而不是在第3代中支持去加重的悬空(自动速率)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在几乎所有情况下、移除转接驱动器上的 DEM 功能有助于实现系统链路均衡训练算法。  使用此功能的两种设置、用户可以自定义设置以产生最佳系统结果。

    此致、

    Lee