This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:申请寄存器审查

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863274/ds100mb203-request-a-register-review

器件型号:DS100MB203

你好

如果 DS100MB203的寄存器 配置如下、您能否查看该寄存器?


DS100MB203 寄存器值

0x06 0x18

0x0F 0x01

0x16 0x01

0x17 0xee

0x18 0x00

0x1d 0x01

0x24 0x01

0x25 0xee

0x26 0x00

0x2C 0x01

0x2D 0xee

0x2E 0x00

0x34 0xee

0x35 0x00

0x3a 0x01

0x3B 0xee

0x3c 0x00

0x41 0x07

0x42 0xee

0x43 0x00

0x5e 0x07

0x5f 0xf0

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将很快审核五条反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    我将等待您的反馈。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了寄存器设置、没有发现它们有问题或错误。 请注意、此处使用的 EQ 和输出设置的优化性 取决于客户的特定应用。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 罗德里戈

    感谢您的评论。

    我附加了输入和输出的眼图。

    输入

    输出

    如果输出如上所示、我还应该查看什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些基于输入波形的轻微寄存器更新、不需要均衡。

    将均衡寄存器从0x01 -> 0x00更改为0x00

    从 DS100MB203的输出到另一个系统的布局是什么?  眼图张开度的一些反射。

    作为第二次尝试、我会将所有 VOD 寄存器从0XEE -> 0XAE 更改为 其他寄存器(这可能也有助于略微张开眼睛

    此致、

    Lee