This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:它能否支持 LCD (1280*320)?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A, DS90C363B, DS90CF383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863713/ds90c385a-can-it-support-to-lcd-1280-320

器件型号:DS90C385A
主题中讨论的其他器件: DS90C363BDS90CF383B

您好!

我们希望以 RGB 输入1280 * 320分辨率(6:6:6)、将其转换为 LVDS、并在 LCD 面板上查看图像。

DS90C385A 能否支持1280*320分辨率? 如果不是、请向 我推荐合适的解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Downey、

    1280x320 @ 60Hz 应该大约为27MHz PCLK。 DS90C385A 可支持18-87.5MHz PCLK、因此这是可接受的解决方案。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢您的支持。

    DS90C363B (RGB 6:6:6)和 DS90CF383B (RGB 8:8:8)的 PCLK 为18~68MHz。

    如果它对 PCLK 性能满意、我可以使用它吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。  

    此致、

    Casey