This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:输出功能的最大频率

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864644/tca9554a-the-maximum-frequency-on-output-function

器件型号:TCA9554A

你(们)好

如果我想设置 GPIO 输出 高电平-低电平-低电平,就像50% PWM 波形

我可以达到的最大频率是多少

我的主 I2C 为1MHz