This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:2级输入直流特性

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864276/lmh1218-2-level-input-dc-characteristics

器件型号:LMH1218

大家好、社区

在 LMH1218数据表中、未指定2电平输入逻辑电平(VIHmin、VILmax)。

这些电平只针对4电平输入和3.3V 耐受引脚指定。

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这在数据表中并不明确、但在数据表的3.3V 耐压 LVCMOS/LVTTL 部分中进行了注释。

    总之、最小输入高电压为0.7*VDD (2.5V)或1.75V、最大输入低电压为0.8V (~0.3*VDD)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    非常感谢您的回答。

    此致、

    Daniel