This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:根据输入视频信号模式显示错误位

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2422, DS92LV2421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864590/ds92lv2421-error-bit-appears-according-to-input-video-signal-pattern

器件型号:DS92LV2421
主题中讨论的其他器件:DS92LV2422

您好~

我使用 DS92LV2421+DS92LV2422对组成了串行器/解串器系统。

输入视频源为 Raspberry PI 0、而 micro SD 卡具有视频图像。

分辨率1024*768RGB。 (RGB888、Pclk 32MHz、约35fps)

输出是无源矩阵 LED 面板+ LED 驱动电路。

DS92LV2422的输出信号(每8位 R、G、B、Hsync、Vsync、Pclk)输入到 FPGA 芯片中。  

FPGA 输出信号在 FPGA 芯片中生成、用于无源矩阵 LED 驱动信号。

当案例输入图像为全白、全 R、全 G、全 B、横条图形 W、横条图形 R、横条图形 G、横条图形 B (没有太多数据切换图形)

没有出现错误位。(导通引脚始终为高电平)且显示状态为正常。

当外壳输入信号具有大量数据切换时(例如、向日葵图像)

有多个错误位被跳过(Pass 引脚有时显示为 OFF 状态)、因此显示状态有时会发生震颤(因为在出现错误位时所有数据都消失)

在上述情况下、我可以调整哪些参数以实现正常运行?

请给我一些建议。

如果需要更多信息、请回复我。

感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kwak、

    感谢您与 TI 联系。

    根据您的问题描述、这似乎是链路裕度稳健的设计问题、而不是器件级问题。 请检查:

    1.当视频数据具有丰富的切换消息时 、板载噪声会变得更糟、您能否 尝试优化 板载电源噪声滤波设计?

    2.请分析总链路裕度、是否遵循 d/s 建议设计?

    3.如果传输介质是电缆,您是否可以尝试使用较短的电缆进行传输?

    此致、

    Steven