This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:THVD2450DGK/DRB;RTM 日期

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864100/thvd2450-thvd2450dgk-drb-rtm-date

器件型号:THVD2450
主题中讨论的其他器件:THVD2410

大家好、

我知道 THVD2450D (SOIC-PKG)正在大规模生产。

当这个 p/n THVD2450DGK/将是 RTM 时?

我现在可以订购一些样片吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji、THVD2450和 THVD2410 DGK 封装将在2020年1月底 RTM。 这些样片将在 TI 样片商店的 RTM 之后准备就绪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kankan、

    感谢您的回答。

    文本中缺少 THVD2450DRB。

    DRB-PKG 如何?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:DRB 封装将于2020年3月/4月发布 RTM。