This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:CML 接收器输入阈值电平

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864026/ds100br410-cml-receiver-input-threshold-levels

器件型号:DS100BR410

在数据表的表5中,它列出了“源发射启动信号电平”为600mVpp,最小值和1600mVpp,最大值

  1. 这是否等效于接收器的输入阈值?
  2. 这是否意味着接收器无法检测到低于600mVpp 的差分信号、例如350-400mVpp?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    该器件可以检测远低于600mV 的信号。  600mV 是发送启动电压建议值、可实现最佳 CTLE 升压性能。  如果启动幅值低于600mV、则20+dB 衰减后剩余的信号极少。

    此致、

    Lee