This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:PRBS 校验器设置

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864325/ds125df1610-prbs-checker-setting

器件型号:DS125DF1610

您好!
我能够从 QUAD1 TX 通道中生成 PRBS 信号(QUAD1输入为参考时钟)。 我正在尝试使 PRBS 校验器在 QUAD0通道之外工作。
我无法使其正常工作、即使 CDR 也未锁定。
请帮助我正确设置 PRBS 校验器。

谢谢、

Kilhun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 PRBS 校验器设置、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 PRBS 校验器设置、(文本)


    共享寄存器       
    数据地址(D/H)   字节内容   字段说明
    02h   40h   REFCLK_SEL
    FCH   04h   通道选择
    FFH   01h   WRITE_All_CH
    通道寄存器       
    数据地址(D/H)   字节内容   字段说明
    09h   20h   R/W
    0Ah   58h   R/W
    0Ch   08h   R/W
    18h   00h   R/W
    1Eh   21h   R/W
    2Fh   B6h   R/W
    30h   08h   R/W
    79h   50h   R/W
    82H   9通道   R/W
    8Dh   02h   R/W
    8Eh   3通道   R/W
    96h   06h   R/W
    9Bh   02h   R/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 您能否澄清四通道1的输入信号类型和数据速率输入?
    • 在任何情况下、您是否能够观察到 CDR 锁定在四通道1上? 除非 CDR 处于锁定状态、否则无法生成 PRBS
    • 0x0A 的默认值为0x50。 为什么要将其设置为0x58? 我们不建议保持复位覆盖位有效
    • 0x18正在设置为0x00。 请注意、除非0x09[2]=1、否则手动分频器设置无效
    • 我建议将通道保持在正常的直通模块中、在该 PRBS 校验器问题得到解决之前、不要启用交叉点开关

    如需参考、您可以查看下面包含的 TI PRBS 校验器启用例程。

    寄存       器值   掩码    注释

    30          00          08          //禁用 PRBS 时钟

    0D          00          80          //启用解串器

    79          00          60          //禁用 PRBS 校验器

    30          08          08 08//Powerup          PRBS Clk、同时禁用 PRBS 校验以清除错误寄存器

    79          40          60          //启用 PRBS 校验器

     

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师