您好!
我能够从 QUAD1 TX 通道中生成 PRBS 信号(QUAD1输入为参考时钟)。 我正在尝试使 PRBS 校验器在 QUAD0通道之外工作。
我无法使其正常工作、即使 CDR 也未锁定。
请帮助我正确设置 PRBS 校验器。
谢谢、
Kilhun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我能够从 QUAD1 TX 通道中生成 PRBS 信号(QUAD1输入为参考时钟)。 我正在尝试使 PRBS 校验器在 QUAD0通道之外工作。
我无法使其正常工作、即使 CDR 也未锁定。
请帮助我正确设置 PRBS 校验器。
谢谢、
Kilhun
这是我的 PRBS 校验器设置、(文本)
共享寄存器
数据地址(D/H) 字节内容 字段说明
02h 40h REFCLK_SEL
FCH 04h 通道选择
FFH 01h WRITE_All_CH
通道寄存器
数据地址(D/H) 字节内容 字段说明
09h 20h R/W
0Ah 58h R/W
0Ch 08h R/W
18h 00h R/W
1Eh 21h R/W
2Fh B6h R/W
30h 08h R/W
79h 50h R/W
82H 9通道 R/W
8Dh 02h R/W
8Eh 3通道 R/W
96h 06h R/W
9Bh 02h R/W
您好!
如需参考、您可以查看下面包含的 TI PRBS 校验器启用例程。
寄存 器值 掩码 注释
30 00 08 //禁用 PRBS 时钟
0D 00 80 //启用解串器
79 00 60 //禁用 PRBS 校验器
30 08 08 08//Powerup PRBS Clk、同时禁用 PRBS 校验以清除错误寄存器
79 40 60 //启用 PRBS 校验器
因此、
Rodrigo Natal
HSSC 应用工程师