This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:询问 C 型下行端口的建议

Guru**** 2753655 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863174/hd3ss3212-asking-for-the-recommendation-on-the-type-c-downstream-port

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

大家好、

客户正在使用 HD3SS3212和 TUSB32X 设计 Type C 下行端口。 此下行端口仅支持 USB 信号、15W 情况。

客户对 SBU 引脚有疑问。 该设计能否让 SBU 引脚悬空?

您是否会为此推荐合适的解决方案?

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只需要 USB Type-C、则无需 SBU 引脚。 您可以查看 DFP 应用的 HD3SS3220数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的快速响应。 您是否会帮助查看原理图并对 U7609 (HD3SS3220)提供意见?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚6和7上不需要电容。

    同时将器件名称更改为 HD3SS3220、而不是3212。