This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:内部振荡器频率

Guru**** 2929650 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862477/tic12400-internal-oscillator-frequency

器件型号:TIC12400

您好!

我的客户对 TIC12400感兴趣。

 内部振荡器频率是多少?

它们会想到可闻噪声。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    感谢您发帖到 E2E。 我目前正在与我们的团队一起研究此请求。 我将在明天提供更新。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    感谢您的耐心等待。  

    客户关心可闻噪声的应用是什么?

    内部振荡器被设计成具有一个足够高的频率以不干扰可闻频率。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯特-圣、

    感谢你的答复。

    客户的应用是乐器。

    内部振荡器是否超过1MHz?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    感谢您提供这些信息。

    我正在与设计人员进行检查、但内部振荡器的频率超出了音频频带、因此它不应可见、也不会干扰任何可闻声音。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经确认、TIC12400的两个内部振荡器都在音频频带之外的频率下运行。 如果您有任何其他问题、请告诉我!