This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:TDP158是否支持 HDMI 2.0b 或 HDMI 2.1?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864397/tdp158-does-tdp158-support-hdmi-2-0b-or-hdmi-2-1

器件型号:TDP158

大家好、

如标题所示、TDP158是否支持 HDMI 2.0b 或 HDMI 2.1?

在数据表中、

在特性部分中提到了" HDMI2.0a TMDS 物理层输出的输入、支持高达6Gbps 的数据速率、与 HDMI2.0a 电气参数兼容"

在说明部分中、提到了"支持数字视频接口(DVI) 1.0和高清多媒体接口(HDMI) 1.4b 和2.0b 输出信号的转接驱动器"。

这两张图让我感到困惑、TDP158是否能够支持 HDMI 2.0a 和 HDMI 2.0b、但 不支持 HDMI 2.1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    TDP158不支持 HDMI 2.1。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP158支持 HDMI2.0b、不支持 HDMI2.1。

    谢谢

    David