主题中讨论的其他器件:冲击、
你(们)好
当我阅读数据表以查看 ESD 器件的钳位电压是多少时、我感到困惑。
我们的应用手册《系统级 ESD 保护指南》指出:" 暴露在8kV IEC ESD 冲击下的器件的钳位电压 最好近似为传输线路脉冲(TLP) 为16A。"
以 ESDS302为例。 数据表中的 TLP 曲线如下所示。
可从 TLP 曲线获取"电气特性"表中的5.8V 钳位电压。
问题是、我无法使用下面显示的8kV IEC 61000-4-2钳位电压波形将 TLP 中的16A 钳位电压连接到该电压。
1.对于8kV IEC ESD 冲击、第一个峰值电流约为30A、请参阅 TLP 钳位电压应约为6.5V、但"图7. 8kV IEC 61000-4-2钳位电压波形"显示钳位电压约为60V。 您能帮助指出我的理解有什么问题吗?
2.为什么在 TLP 曲线中选择16A 的电压作为暴露在8kV IEC ESD 冲击下的器件的钳位电压? 两者之间的关系是什么?
谢谢你。
王少文
shawn-wang@ti.com