This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:输入电压绝对最大额定值

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864248/dp83848k-vin-in-absolute-maximum-rating

器件型号:DP83848K

您好!

在绝对最大额定值中有一个 VIN 直流输入电压规格。 我认为该规格适用于输入引脚、因此所有输入电压必须在-0.5至 VCC+0.5V 范围内。

我的理解是否正确? 请允许我确认这一含义。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi-San、

    是的、这是正确的。此规格适用于可提供给输入引脚的最大/最小电压、而不会对器件造成损坏。

    谢谢、

    Vibhu