This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:HDMI 无显示

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864129/sn75dp159-hdmi-no-display

器件型号:SN75DP159

各位专家、您好!

我的客户收到 FA 问题、问题是他们的 NB 无法将屏幕显示到 HDMI 显示屏。 在 A-B-A 测试之后、我们知道 IC 确实出现了该问题。 和阻抗如下表所示。 输出电压和 VDD 阻抗似乎有所不同。 我是否可以知道该 IC 是否仍然正常、或者我们是否可以发送到 FA 步骤? 非常感谢!

顶部标记 75DP159 75DP159
TI 74I TI 88I
CHFJ G4 A4YD G4
  好样片
阻抗
FA 样本
阻抗
(引脚编号)  
1 SWAP/POL 70公里 68K
2. IN_D2p 68K 67K
3. IN_D2n 68K 67K
4. HPD_SRC 47千 47千
5. IN_D1p 68K 67K
6. IN_D1n 68K 67K
7. GND 0.7 Ω 0.8 Ω
8. IN_D0p 68K 67K
9. IN_D0n 68K 67K
10. I2C_EN/PIN 90公里 90公里
11. IN_CLKp 68K 67K
12. IN_CLKn 68K 67K
13. VCC 31公里 31公里
14. VDD 1.49k 2.2k
15. SCL_CTL 727k 731k
16. SDA_CTL 730k 725k
17. 常闭 90公里 90公里
18 CEC_EN 47千 46k
19. GND 0.3 Ω 0.7 Ω
20. PRE_SEL 70公里 67K
21. EQ_SEL/A0 70公里 68K
22. Vsadj 25K 24K
23 VDD 2.6k 2.7万
24 VDD 2.2k OL
25 OUT_CLKn 75k 74千
26 OUT_CLKp 75k 74千
27. HDMI_SEL/A1 90公里 90公里
28. OUT_D0n 75k 74千
29. OUT_D0p 75k 74千
30 GND 0.3 Ω 0.7 Ω
31. OUT_D1n 75k 78k
32 OUT_D1p 75k 78k
33. HPD_SNK 191千 185k
34 OUT_D2n 75k 48公里
35. OUT_D2p 75k 48公里
36. TX_TERM_CTTL 70公里 68K
37. VDD 2.2k 2.4k
38. SCL_SNK 751k 760k
39. SDA_SNK 741k 753k
40 转换_CTL 68K 67.5k
41. GND 0.3 Ω 0.7 Ω
42. OE 95k 94k
43. VCC 31公里 31公里
44. AUX_SRCn 15K 15K
45. AUX_SRCp 16K 15K
46. SCL_SRC 768k 753k
47. SDA_SRC 747k 735k
48 VDD 1.49k 2.2k
散热焊盘   0.3 Ω 0.3 Ω

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我的电子邮件获取支持。

    谢谢

    David