This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:用于源端应用的 DDC 监测

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863668/tmds181-ddc-snoop-for-source-side-application

器件型号:TMDS181

大家好、

数据表仅显示了 DDC 监测配置的灌电流侧应用、如图35和36。

能否确定 TMDS181是否还可以为源端应用使用 DDC 监测配置?

如果源配置是可接受的、SCL/SDA_SRC 被接至 GND、而 SCL/SDA_SNK 被直接连接至处理器的 DDC_SCL/SDA。 是这样吗?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否还检查源端应用是否可以使用 HPD 旁路配置?

    如果可以 、则将 HPD_SRC 连接到 GND、将 HPD_SNK 直接连接到处理器侧的 HPD、并将 HPD_SNK 连接到5V 和连接器。

    是这样吗?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saito San

    请您进一步澄清问题吗?  

    拉电流器件需要查看来自的 HPD、并通过 DDC 与灌电流器件通信。 拉电流器件如何在不连接到灌电流器件的情况下处理这两个函数?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    很抱歉这个问题不清楚。

    我知道源设备需要查看 HPD 并通过 DDC 与接收设备通信。

    我只想确认 TMDS181是否可以对源端应用使用 DDC 和 HPD 监测功能。

    另外、如果您能向我解释一下源端应用的 DDC 和 HPD 监测设置、我将不胜感激。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saito San

    连接与接收端应用相同。  

    源极的 SDA/SCL 直接连接到连接器的 SDA/SCL。 TMDS181需要将其 SDA_SNK 和 SCL_SNK 引脚连接到此链路、以便正确配置 TMDS_CLOCK 比率状态位。 SDA_SRC 和 SCL_SRC 必须连接到 GND。 如果拉电流和灌电流之间的 DDC 电压电平不同、则需要使用 I2C 电平转换器。 I2C 电平转换器还可用于隔离 DDC 电容。  

    来自电源的 HPD 直接连接到连接器的 HPD。 TMDS181需要将其 HPD_SNK 引脚连接到此链路、并将 HPD_SRC 引脚保持悬空。 当 HPD 关闭时、某些接收器可能会在其上具有泄漏电压、因此您可能需要使用 FET 开关来隔离此泄漏电压。

    谢谢

    David