This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:上升波形异常并违反 I2C TR 技术规格

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861643/tca9406-rise-up-waveform-abnormal-and-violate-i2c-tr-spec

器件型号:TCA9406

各位专家、您好!

客户在 其游戏 NB 应用中使用了我们的 TCA9406、发现有两级上升、TR 超过 I2C 规范。 我是否可以知道 这在 TCA9406中是否正常? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    I2C 指定标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)的最长上升时间分别为1000ns 和300ns。 TCA9406根据电源电压指定了一个接近9ns 的上升时间。 这与您共享的范围快照一致。 对于两种已定义模式、该时间远低于最大上升时间。 TCA9406利用此类强大的上升时间加速器来支持1MHz (快速模式增强版)及更高的数据速率、具体取决于总线功能。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果客户在 I2C 快速模式下操作、提升时间最小值为20ns、客户如何调整? 按寄存器?

    许华特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walt、

    I2C 的上升时间要求通常受最大值的限制。 我很感兴趣的是、最短时间仅针对快速模式指定、在这种情况下甚至超过了最短时间。 TCA9406支持 I2C 正常模式和快速模式以及需要极短上升时间的高速模式。 这就是为什么该器件中的上升时间加速器如此强大的原因。  

    典型的 I2C 上升时间取决于 RC 常数。 这通常会因总线电容的增加而增加。 TCA9406上没有用于控制上升时间加速器的寄存器。  

    客户是否对快速上升时间有特别的顾虑、或者他们只是试图满足 I2C 规范? 我不知道为什么这是专门针对快速模式而不是针对其他人指定的、我对他们延长这段时间的愿望很好奇。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    客户只需确认即使违反此规范、此器件是否可以与 I2C 正常通信。 由于它们只测试少数器件、并且发现所有电路板都存在这种情况。 我是否可以知道是否有许多客户对此器件回答了 I2C 问题? 如果没有、我可以假设此 tr 规格的风险较低。 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我不认为这会导致 I2C 通信问题。 通常会给出最短上升时间规格以减少可能导致 I2C 应用串扰的发射。 我会在您的应用程序中监控这种情况、但不会希望它影响数据。  

    更大的总线电容将降低该器件的上升压摆率、因此在其他应用中、上升时间可能更长。 但是、该器件中的上升时间加速器旨在实现快速转换、以支持更高的数据速率。 我在您分享的示波器照片中看不到任何不同寻常的东西。

    此致、

    Eric  

    编辑-发射的"最小"上升时间规格。 非"最大值"