This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:TPD12S016:能否交换时钟和数据对?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864185/tpd12s016-tpd12s016-can-i-swap-the-clock-and-data-pairs

器件型号:TPD12S016

你(们)好。

为了简化布局、我想将 D1_N 和 D1_P 引脚用于 HDMI_CLK_N 和 HDMI_CLK_P 信号并进行反向。

可以交换这些对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这对该应用来说是可以的、谢谢!