This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:软件复位

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863732/dp83822if-software-reset

器件型号:DP83822IF

您好!

我对 DP83822IF 的软件复位有疑问。
PHY 软件复位需要多长时间才能从写入1自动清零。


此致、
itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itabi 您好!

    我没有任何用于此复位功能的特征数据、但我希望它大约或低于2ms。

    我将向您转至"7.7时序要求、复位时序"。 这里的时序用于硬件复位或设置寄存器0x001f 的位15。

    在复位中、您指的是自举电压不会被重新采样。

    谢谢、

    Vibhu