This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:低流量时光端口上出现 HS 错误

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863571/tlk10034-hs-errors-on-optical-port-when-low-traffic

器件型号:TLK10034

我们在 PCB 上使用 TLK10034、其中两个 HS 端口连接到10G 光纤 SFP 模块。 这些端口 LS 端的基本 KR 模式连接到 XAUI 模式下的 Marvell 88E6390X 11端口交换机。 HS 端口处于基本 KR 模式、禁用链路训练和自动协商。 我们将使用寄存器启动序列和此处建议的 TLK 寄存器值: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/576559/2124111#2124111。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、看起来我的大多数帖子都丢失了。 我可以使用浏览器的“后退”按钮恢复它:) 在下面重新发布:

    我们在 PCB 上使用 TLK10034、其中两个 HS 端口连接到10G 光纤 SFP 模块。 这些端口 LS 端的基本 KR 模式连接到 XAUI 模式下的 Marvell 88E6390X 11端口交换机。 HS 端口处于基本 KR 模式、禁用链路训练和自动协商。 我们将使用寄存器启动序列和此处建议的 TLK 寄存器值: e2e.ti.com/.../2124111

    在大多数情况下、我们的链路运行正常、但我们的间歇数据包丢失率比我们希望的高、并且正在探索多种途径来解决这一问题。 我在调试该问题时注意到的一点是、当光缆上传入的流量较低时、TLK 将报告恒定的 HS 错误。 当我开始向 TLK 传输大量视频流量时、这些 HS 错误停止发生。 在低流量期间、TLK 未报告任何其他错误。 这在我们所有 TLK HS 端口上都是高度可重复的、这些端口连接到 SFP 光缆、跨越多个装置。 我已经尝试了所有记录在案的 HS 调优寄存器、但问题仍然存在。 我们板上的其他 TLK HS 端口直接连接到同一 PCB 上的 BASE-KR 接收器、我们不会看到这种相同的行为。

    将 TLK10034与光学 SFP 模块配合使用时、这是否是预期行为? 有人猜到、如果不是、可能会有什么原因呢? 如果需要、我可以提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是注意到、在出现 HS 错误时、偶尔会设置 RX_FIFO_underflow 位。 我不确定这是不是线索、还是只是由 HS 错误引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相关内容:"调试此问题时、我注意到的一件事是、当光缆上传入的流量较低时、TLK 将报告恒定的 HS 错误"

    • 您说的低流量是什么意思? 是在未启用通信时传输的有效10G 以太网编码日期。 对于启用和未启用流量的情况、请阐明数据编码和最小/最大转换密度

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师