This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:40G 和 AMP;100G PHY 规格

Guru**** 2942100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864005/ds280df810-40g-100g-phy-specs

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: DS280BR820

团队、

我看到了很多低级细节、但不确定该器件满足哪个40G 或100G phy 规格(-T? -CR4? KR4?) 现在主要查看40G、但器件也将用于100G。 一侧连接到系统中的 FPGA、另一侧连接到 QSFP 笼。


我看到对于100G-CR4,DS280DF810数据表中显示建议使用“中继器”。 这是否意味着不建议使用重定时器? 40G 时的情况。

在哪里可以找到此信息? 我在数据表中没有看到过这一点。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS280D810是一款八通道单向重定时器。 DS280DF810具有高性能 EQ 级、能够满足 IEEE CR4和 KR4规范中规定的最坏情况通道高速电气要求。 但是、DS280DF810不会实现用于 Tx 均衡自动配置的可选 IEEE 链路训练功能。

    • 因此、DS280DF810适合在不需要链路训练的主机系统的 KR4/CR4链路长度扩展中使用
    • DS280BR820中继器可用于需要链路训练的应用

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师