This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:内部保持低电平问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863864/tca9554-int-keep-low-issue

器件型号:TCA9554

尊敬的团队:

我们不配置此 TCA9554PWR GPIO 引脚,但通过芯片组,INT#仍保持低电平。

您有什么想法要分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    当 TCA9554通电时 、默认情况下所有 P 引脚均配置为输入。 只要输入状态与相应的输入端口寄存器状态不同、INT#引脚输出就会激活。 P 引脚的状态很可能会从上电条件变为正常工作条件。 这将激活 INT#。 建议在加电后实现稳定状态后、通过读取两个输入端口寄存器来清除 TCA9554的中断。  

    您是否意味着将所有引脚配置为输入? 在此期间 INT#是否处于活动状态对您的设置而言是一个问题?

    此致、

    Eric