This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822EVM:当使用 USB-2-MDIO 设置 DP83822EVM 模拟回路时、它可以#39;t 工作

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863746/dp83822evm-when-using-usb-2-mdio-to-set-dp83822evm-analog-loopback-but-it-can-t-work

器件型号:DP83822EVM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

大家好、

这是我的测试步骤。

1.我使用 USB-2-MDIO 按照以下寄存器设置来设置 DP83822EVM 模拟回路模式;

2.我 通过 MII 和 ENBLETX_EN 将数据=0xA5发送到 DP83822EVM。

但我无法从 RX_D[0:3]引脚捕获任何波形、这意味着没有任何回送数据。  

我在用户指南中看到  、它需要 TX/RX 引脚中的100 Ω 端接。

但我看到 了 DP83822EVM SCH、 TX/ RX 引脚中有两个49.9Ω Ω 上拉电阻。 因此、在我看来、   TX/RX 引脚中不需要100 Ω 端接、对吧?

如果是、为什么我无法从 RX_D[0:3]引脚捕获任何波形?

谢谢!

寄存器设置:

开始001F 8000 //软件复位(清除寄存器)

0000 2100//programs DUT to 100BASE-TX 模式

0019 0021 //将 DUT 编程为强制 MDI 模式,将 MDIX 模式设置为4021

0016 0108 //启用模拟回送模式

001F 4000 //数字复位(不清除寄存器)

结束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy、

    "模拟环回需要引脚#1和#2之间的100 Ω 端接以及 RJ45引脚#3和#6之间的100 Ω 端接。" 需要在 RJ-45上添加这个100欧姆电阻器、我相信您所指的电阻器位于器件上。

    此外、请读取寄存器0x0002和0x0003并使用数据表进行仔细检查、以确保 MDIO/MDC 接口正常工作。

    谢谢、

    Vibhu