主题中讨论的其他器件: TUSB4020BI、 TUSB217
你(们)好
您能否推荐器件来提高 4.5米距离内的 USB 2.0通信质量?
我的客户遇到了一个问题、即 在两个器件之间使用4米或4.5米 USB 屏蔽电缆时、只有少数电路板能够正确识别器件。
如果将 4米或4.5米 USB 屏蔽电缆更改为2米 USB 屏蔽电缆、则所有电路板都可以成功识别器件。
为了实现4.5米的通信距离、USB 集线器或 USB 信号调节器可能是一个不错的选择。
我的问题是
- USB 信号调节器(如 TUSB213)能否解决此问题?
- 如果问题1的答案是"是"、如何理解数据表中的说明"支持 长达5m 的前置通道或2m 的后置通道电缆长度"? 这是否意味着、如果将信号调节器(在下图中标记为 C)放置在 B 板附近(距离小于2米)、则电路板与信号调节器之间的距离最多可支持5米? 如果是、TUSB213似乎可以满足距离要求。

- USB 集线器肯定可以解决这个问题、对吧? TUSB4020BI 是否是理想选择?
我可能会问一些愚蠢的问题、因为我不熟悉 USB 设备。 感谢您的耐心等待。
王少文
shawn-wang@ti.com