This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:如何在4.5米的距离内提高 USB 通信的质量?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862932/tusb213-how-to-improve-the-quality-of-usb-communication-at-a-distance-of-4-5-meters

器件型号:TUSB213
主题中讨论的其他器件: TUSB4020BITUSB217

你(们)好

您能否推荐器件来提高 4.5米距离内的 USB 2.0通信质量?

我的客户遇到了一个问题、即 在两个器件之间使用4米或4.5米 USB 屏蔽电缆时、只有少数电路板能够正确识别器件。

如果将 4米或4.5米 USB 屏蔽电缆更改为2米 USB 屏蔽电缆、则所有电路板都可以成功识别器件。

为了实现4.5米的通信距离、USB 集线器或 USB 信号调节器可能是一个不错的选择。

我的问题是  

  1. USB 信号调节器(如 TUSB213)能否解决此问题?
  2. 如果问题1的答案是"是"、如何理解数据表中的说明"支持 长达5m 的前置通道或2m 的后置通道电缆长度"? 这是否意味着、如果将信号调节器(在下图中标记为 C)放置在 B 板附近(距离小于2米)、则电路板与信号调节器之间的距离最多可支持5米? 如果是、TUSB213似乎可以满足距离要求。
  3. USB 集线器肯定可以解决这个问题、对吧?  TUSB4020BI 是否是理想选择?

我可能会问一些愚蠢的问题、因为我不熟悉 USB 设备。 感谢您的耐心等待。

王少文

shawn-wang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    正确 答案。TUSB213或 TUSB217适用于此应用。 我推荐 TUSB217、因为它是我们最新的 USB 2转接驱动器。  

    2.您的图是正确的、应将转接驱动器放置在尽可能靠近连接器的位置。 请查看下面链接的常见问题解答、因为该信息仍然适用。  

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/719929?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue 

    3.  我建议使用我们的 USB 转接驱动器、但使用 USB 集线器也可以正常工作、尽管这是一种需要更高功耗的大型解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Malik

    感谢您的快速回复。

    "转接驱动器应尽可能靠近连接器放置"、因此与3+2电缆长度配置相比、建议使用4+1?

    感谢您的耐心等待。

    王少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    如果转接驱动器可以放置在单独的板上、则建议使用4+1m。 但是、在大多数应用中、转接驱动器将放置在板 A 上、并且应靠近连接器放置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Malik

    感谢您的回复。

    • "如果转接驱动器可以放置在单独的电路板上、建议使用4+1m。"

    是的、客户将使用 EVM 来查看是否可以先解决问题。

    • "但是、在大多数应用中、转接驱动器将放置在 A 板上、并且应靠近连接器放置。 "

    您是说建议使用下面显示的连接吗?

    如果是、根据数据表中的说明、两个连接器之间的最大电缆长度仅限于2米?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的图是正确的。 由于 USB 是即插即用接口、在大多数应用中、您无法控制 USB 器件的设计、因此我们建议将 USB 2转接驱动器放置在靠近"A-USB 主机"上连接器的位置。  

    此应用中的最大后置通道最有可能超过2m。 这是因为前置通道远小于5m。