This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221E:改善眼图

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221E, TS3USB221, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863830/ts3usb221e-improvement-for-eye-diagram

器件型号:TS3USB221E
主题中讨论的其他器件: TUSB217TS3USB221TUSB212

各位专家、您好!

我的客户想知道我们是否有机会在信号通过 TS3USB221E 后改进眼图。 眼图如下所示。 非常感谢!

IC 之前

IC 之后

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    在这种情况下、可能需要使用 USB 2转接驱动器、TUSB212和 TUSB217等器件应该能够满足您的要求。 TS3USB221只是一种无源多路复用器、只能提高信号质量。 您的 USB 主机上可能有一些设置、可以增加摆幅并帮助打开眼图。