This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:原理图审阅

Guru**** 2539970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862865/tps25810-schematic-review

器件型号:TPS25810

团队、

请帮助查看随附的原理图。

e2e.ti.com/.../USB_2D00_Schematic.pdf

要求如下:

支持 USB 2.0的简单 USB-C 端口

1) CC 引脚端口控制器(具有上拉/下拉电阻-无 PD 通信)

             (A) DFP (下行端口)

             (b) USB 2.0功率模式(最大500mA @ 5V)

2)电流限制器(关断/电流限制@ 500mA)

3) 3)过流标志/引脚

4) 4)使能引脚

5) ESD 保护(15kV 空气放电/8kV 导通电压)

此致、

Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    有关原理图和要求的一些注意事项:

    - TPS25810提供的最低电流限值为1.7A、如下表所示:

    为了使 TPS25810输出标准 USB (对于仅支持 USB 2.0的 Type C 插座、为500mA;对于支持 USB 3.1的 Type C 插座、为900mA)、需要将 CHG 拉低。 它是一个开漏。

    - REF 需要连接到 REF_RTN、而不是 GND。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您对此进行深入研究。

    我在连接到 GND 的 CHG 引脚上放置了一个零欧姆电阻器(R2)。

    REF 连接到引脚9、即 REF_RTN。 原理图符号将其显示为 GND。

    您是否看到原理图有任何其他问题?

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    原理图看起来不错。  

    谢谢、

    Emma