This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:原理图审阅

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862868/tpd6s300a-schematic-review

器件型号:TPD6S300A
主题中讨论的其他器件:TPS25810

团队、

请帮助查看随附的原理图(尤其是 ESD 器件)

e2e.ti.com/.../0334.USB_2D00_Schematic.pdf

要求如下:

支持 USB 2.0的简单 USB-C 端口

1) CC 引脚端口控制器(具有上拉/下拉电阻-无 PD 通信)

             (A) DFP (下行端口)

             (b) USB 2.0功率模式(最大500mA @ 5V)

2)电流限制器(关断/电流限制@ 500mA)

3) 3)过流标志/引脚

4) 4)使能引脚

5) ESD 保护(15kV 空气放电/8kV 导通电压)

此致、

Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    该部分的一些建议:  

    - TPD6S300A 需要位于 Type-C 连接器和 TPS25810之间。 Type-C 连接器不应连接到 TPS25810。 Type-C 连接器的 CC 引脚应连接到 TPD6S300A 上的 C-CC、而 TPD6S300A 上的 CC 引脚应连接到 TPS25810的引脚。 请参阅以下数据表中突出显示的图像作为示例:

    - N.C.引脚需要接地。

    -如果您计划使用电池电量耗尽的电阻器,请将 RPD_G 引脚短接至 C_CC 引脚。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Emma 的评论。 我已相应地更新了原理图。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia