This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:在单链路模式下在输出端口之间切换

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863360/sn65dsi84-switch-between-output-ports-in-single-link-mode

器件型号:SN65DSI84

您好!

我想将 SN65用作单链路输出。 但是、我希望可以选择在输出端口 A 或输出端口 B (而不是同时)使用 LVDS 显示。

是否有软件选项可选择或切换单链路选项的输出端口?

(在 DSI 调谐器中、默认仅端口 A、没有切换选项。 在数据表(图9)中、仅图示了端口 A。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我相信您可以通过使用 LVDS 通道交换功能(寄存器0x1A 中的位6)来实现这一点。  

    此致、

    I.K.